Énumérations

 

ET_MeasurandTypes

Présentation

Type :

Énumération

Disponible à partir de la version :

V1.0.0.0

Par défaut :

E_NotClassified

Description

L'énumération inclut les types de mesurande.

Éléments de l'énumération

Nom

Valeur

Description

E_NotClassified

0

Le type de valeur mesurée n'est pas défini. Vous pouvez utiliser l'entrée i_sName de la méthode AddMeasurand pour fournir des informations sur la valeur mesurée.

E_ExecutionTime

1

La valeur mesurée indique la durée d'exécution du module en nanosecondes. Vous pouvez utiliser l'entrée i_sName de la méthode AddMeasurand pour fournir davantage d'informations sur la durée mesurée.

E_SizeOf

2

La valeur mesurée indique la taille du module en octets.

Utilisé par

FB_MeasurandList