Présentation de la bibliothèque

 

Informations générales

Présentation de la bibliothèque

La bibliothèque M262Diagnostics permet de collecter les informations système relatives à une application Modicon M262 Logic/Motion Controller et ses équipements configurés.

G-SE-0078201.1.gif-high.gif

 

 

Caractéristiques de la bibliothèque

Le tableau suivant indique les caractéristiques de la bibliothèque :

Caractéristique

Valeur

Titre de la bibliothèque

M262Diagnostics

Société

Schneider Electric

Catégorie

Application

Composant

Core Libraries

Espace de noms par défaut

M262Diag

Attribut du modèle de langage

Uniquement accès qualifié

Bibliothèque post-compatible

Oui (FCL)

NOTE : Cette bibliothèque est paramétrée en Uniquement accès qualifié . Cela signifie que l'on ne peut accéder aux POU, aux structures de données, aux énumérations et aux constantes qu'en utilisant l'espace de nom de la bibliothèque. L'espace de nom par défaut de la bibliothèque est M262Diag.

Remarques générales

La bibliothèque M262Diagnostics est prise en charge uniquement par Modicon M262 Logic/Motion Controller.