Informations générales

 

Informations générales

Présentation

Selon le système d'exécution, l'horodateur (RTC) du contrôleur est fourni sous la forme d'un horodatage standard ou à haute résolution. Cet horodatage indique le nombre de secondes (résolution standard) ou de millisecondes (haute résolution) écoulées depuis le 1er janvier 1970 à 00:00:00. C'est également le format UNIX.

Tous les contrôleurs EcoStruxure Machine Expert prennent en charge l'horodateur RTC en résolution standard. Pour identifier les contrôleurs prenant en charge l'horodateur RTC à haute résolution, consultez le tableau dans le chapitre Objectif de ce document.