Deux types d'architecture sont envisageables lors de la connexion de l'unité Rack iPC à des automates :
oArchitecture transparente
oArchitecture classique
Architecture Transparent Ready
Grâce aux ports Ethernet 10/100 Mbits/s intégrés, vous pouvez intégrer l'unité Rack iPC dans des architectures Ethernet complètes, comme les architectures Transparent Ready. Dans ce type d'architecture, les équipements Transparent Ready assurent une communication transparente sur le réseau Ethernet TCP/IP. Les services de communication et services Web permettent le partage et la distribution des données entre les niveaux 1, 2 et 3 de l'architecture Transparent Ready.
Utilisée comme poste client, l'unité Rack iPC simplifie la mise en place de solutions de client Web pour :
oLes serveurs de base intégrés dans des équipements de terrain (E/S distribuées Advantys STB/Momentum, démarreurs ATV 71/38/58, systèmes d'identification OsiSense, etc.).
oLes serveurs Web FactoryCast intégrés dans des automates Modicon (TSX Micro, Premium et Quantum) ou la passerelle FactoryCast. Les services suivants sont disponibles en standard (sans programmation supplémentaire) : gestion des alarmes, gestion complète des vues et pages Web créées par les utilisateurs.
oLes serveurs Web FactoryCast IHM intégrés dans des automates Modicon Premium et Quantum qui offrent également des services de gestion de données de base, effectuent l'envoi automatique de messages électroniques déclenché par des événements de processus spécifiques, et réalisent des calculs arithmétiques et logiques pour le prétraitement des données.
Le terminal Rack iPC et le logiciel d'automatisation Vijeo Designer peuvent être utilisés dans des architectures de bus de terrain comme Uni-Telway/Modbus ou Fipway/Modbus Plus.
Le terminal Rack iPC peut se connecter aux réseaux Uni-Telway, Modbus et Fipway, mais différents périphériques de connexion sont requis selon le réseau et le port de communication utilisé. Ces équipements sont indiqués ci-dessous :
oPour l'emplacement USB :
oLes protocoles Modbus et Uni-Telway avec le convertisseur TSXCUSB485 permettent à l'unité Rack iPC de se connecter aux périphériques distants à l'aide d'une interface RS-485.
L'unité Rack iPC, compatible avec Modbus et Uni-Telway, nécessite les pilotes standard Schneider-Electric fournis avec le logiciel, comme Unity Pro, PL7-Pro ou un pilote situé sur le CD nommé TLXCDDRV20M. Le schéma ci-dessous illustre un exemple de connexion :
NOTE : Vijeo Designer Runtime n'est pas compatible avec cet équipement. Vijeo Designer Runtime communique à l'aide d'une interface RS-232.
oRéseau Modbus Plus avec le convertisseur TSXCUSBMBP. Ce convertisseur est compatible avec les ordinateurs équipés de CONCEPT, ProWORX ou Unity Pro. Le schéma ci-dessous illustre un exemple de connexion :
(1) Nécessite le CD-ROM des pilotes X-Way, TLXCDDRV20M.
Pour différents types d'automates, les câbles et convertisseurs suivants sont requis :
oCâble de connexion TSXPCX1031 pour Nano, Micro et Premium.
Ce câble est fourni avec les logiciels Unity Pro, PL7-Pro et PL7 Junior.
oCâble de raccordement FT20CBCL30 pour la Série 7 (incluant les automates TSX 27 et TSX/PMX 47/67/87/107).
Ce câble est fourni avec le logiciel XTEL Pack.
oConvertisseur TSX17ACCPC pour automates TSX 17.
oConvertisseur TSXCUSB232 pour raccorder l'unité Rack iPC par USB aux équipements distants via une interface RS-232C.
NOTE : Cet équipement, compatible avec Modbus et Uni-Telway, nécessite les pilotes standard Schneider-Electric fournis avec le logiciel, comme Unity Pro, PL7-Pro, ou un pilote qui se trouve sur le CD nommé TLXCDDRV20M.
Le schéma ci-dessous illustre un exemple de raccordement du convertisseur TSXUSB232 :