Intégration d'équipements Sercos provenant de fournisseurs tiers
La boîte de dialogue Référentiel d'équipements vous permet d'intégrer des équipements Sercos avec des profils d'E/S génériques dans votre système de programmation.
Pour installer cet équipement Sercos, vous devez disposer du fichier SDDML (Sercos Device Description Markup Language) (fichier de description des équipements Sercos) fourni avec l'équipement par le fournisseur. Le fichier SDDML est un fichier de description des équipements Sercos.
Deux types d'équipements Sercos associés à des profils d'E/S génériques sont disponibles :
oBloc d'E/S
Un bloc d'E/S est un bloc pré-assemblé composé d'une interface de bus et d'un module d'E/S.
oEquipements d'E/S modulaire
Les équipements d'E/S modulaires sont des modules d'E/S qui peuvent être connectés à une interface de bus.
Intégration dans EcoStruxure Machine Expert
Pour intégrer des équipements Sercos provenant de fournisseurs tiers dans votre système de programmation, procédez comme suit :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Sélectionnez Outils > Référentiel d'équipements... dans la barre de menus. Résultat : la boîte de dialogue Référentiel d'équipements s'ouvre. |
2 |
Cliquez sur le bouton Installer... dans la boîte de dialogue Référentiel d'équipements. Résultat : la boîte de dialogue Installer la description d'appareil s'ouvre. |
3 |
Choisissez le type de fichier Descriptions d'équipement d'E/S SERCOS III (*.xml) et recherchez le fichier SDDML à ouvrir dans le système de fichiers. |
4 |
Sélectionnez le fichier SDDML et cliquez sur Ouvrir. Résultat : le fichier SDDML est converti et importé dans un format de fichier compatible avec EcoStruxure Machine Expert. |
NOTE : Si le fichier SDDML sélectionné n'est pas compatible ou si l'équipement Sercos du fournisseur tiers n'utilise pas un type FSP (Function Specific Profile) compatible, un message de diagnostic le signalant apparaît dans la vue Messages.
Pour vérifier si un équipement Sercos associé à un profil d'E/S générique a été intégré dans le système de programmation, procédez comme suit :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Sélectionnez Outils > Référentiel d'équipements... dans la barre de menus. Résultat : la boîte de dialogue Référentiel d'équipements s'ouvre. |
2 |
Dans l'arborescence Descriptions d'appareil installés, développez le nœud Bus de terrain > Sercos. |
3 |
Développez le sous-nœud Esclave afin de vérifier que les interfaces de bus Sercos que vous avez intégrées figurent dans la liste. |
4 |
Développez le sous-nœud Module afin de vérifier que les modules d'E/S Sercos que vous avez intégrés figurent dans la liste. |
Pour plus d'informations, consultez la description de la boîte de dialogue Référentiel d'équipements.