Fonctions mathématiques

 

Vue d’ensemble

Cette partie décrit la famille de Fonctions mathématiques.

Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :

oAnalysis: Calcul de valeurs intégrales et dérivées

oFrequency_Multiplier: Mise en œuvre de 32 clignoteurs

oFrequency_Output: Mise en œuvre d'une fréquence

oNormalizer_With_Limiter: Mise à l'échelle de l'entrée Minimale et Maximale

oONE_SEC_PULSE: Fourniture d'impulsions à chaque seconde

oQuantizer: Numérisation de la valeur d'entrée pour l'intervalle

oSignal_Saturation: Limitation aux limites supérieure et inférieure de saturation

oSignal_Statistics: Calcul de Maximum, de Minimum, de Moyenne et de Variance

oCheck_Divisor: Vérification de condition de division par zéro