Principe du mode Mono-utilisation
Description du principe du mode One-shot
Le compteur est activé par un front de synchronisation et la valeur de préréglage est chargée.
Lorsque le comptage est activé, chaque impulsion appliquée à l'entrée décrémente la valeur. Le compteur s'arrête lorsque sa valeur atteint 0.
Le compteur conserve la valeur 0 même si de nouvelles impulsions sont appliquées à l'entrée.
Une nouvelle synchronisation est requise pour réactiver le compteur.
Le tableau suivant décrit les étapes du graphique précédent :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Sur le front montant de la condition Sync, la valeur de présélection est chargée dans le compteur (quelle que soit la valeur du compteur à ce moment-là) et le compteur est initialisé. |
2 |
Si la condition Enable a pour valeur 1, la valeur de comptage diminue à chaque impulsion sur l'entrée A jusqu'à ce que le compteur atteigne 0. |
3 |
Le compteur attend le front montant suivant de la condition Sync. Remarque : à cette étape, les impulsions sur l'entrée A n'ont aucun effet sur le compteur. |
4 |
Lorsque la condition Enable a pour valeur 0, le compteur ignore les impulsions provenant de l'entrée A et conserve sa valeur jusqu'à ce que la condition Enable passe à 1. Le compteur reprend le comptage des impulsions de l'entrée A sur le front montant de l'entrée Enable à partir de la valeur conservée. |
NOTE : Les conditions Enable et Sync dépendent de la configuration. Elles sont décrites dans les fonctions Enable et Preset.