Système TM5 Vue d'ensemble des modules PCI

 

Présentation générale

Introduction

Les modules électroniques de communication sont conçus pour être raccordés aux modèles Modicon M258 Logic Controller et Modicon LMC058 Motion Controller.

Caractéristiques des modules électroniques de communication

Le tableau ci-après présente les caractéristiques des modules électroniques de communication :

Référence

Description

TM5PCRS2

Module électronique d'interface TM5, 1 RS232, isolé électriquement

TM5PCRS4

Module électronique d'interface TM5, 1 RS485, isolé électriquement

TM5PCDPS

Module électronique d'interface TM5, esclave Profibus DP

NOTE :

Pour plus d'informations sur les règles de compatibilité entre les modules électroniques de communication PCI et les contrôleurs, reportez-vous aux documents suivants :

oModicon M258 Logic Controller - Guide de référence du matériel,

oModicon LMC058 Motion Controller - Guide de référence du matériel.

Emplacements PCI

La figure ci-après montre les emplacements PCI d'un contrôleur :

G-SE-0002041.4.gif-high.gif

 

 

NOTE : Pour plus d'informations sur la compatibilité des modules électroniques PCI avec votre contrôleur, reportez-vous au Guide de référence du matériel de votre contrôleur.

AVIS

DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE

oAvant de mettre le contrôleur sous tension, vérifiez que le cache est en place sur tous les emplacements PCI inutilisés.

oNe touchez aucun connecteur PCI à nu.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un module supplémentaire, reportez-vous à la section relative à l'insertion des modules électroniques.