OPC Unified Architecture: OPC UA è uno standard di interoperabilità per lo scambio sicuro e affidabile dei dati nello spazio di automazione industriale. È un protocollo di comunicazione indipendente dalla piattaforma che utilizza il modello server/client. La connessione tra client e server si basa comunemente sul protocollo del livello di trasporto affidabile (TCP, Transmission Control Protocol).
Per ulteriori informazioni su OPC e in particolare OPC UA, vedere la pagina Web ufficiale di OPC Foundation su https://opcfoundation.org.
(Transmission Control Protocol) Protocollo di livello di trasporto basato su connessione che fornisce una trasmissione dei dati bidirezionale simultanea. TCP è parte di una suite di protocollo TCP/IP.