Installazione dei dispositivi

 

Integrazione di dispositivi Sercos da fornitori di terze parti.

Introduzione

Tramite la finestra di dialogo Repository dispositivi , è possibile integrare nel sistema di programmazione i dispositivi Sercos con i profili di I/O generici.

Per installare questo dispositivo Sercos, occorre il file SDDML (Sercos Device Description Markup Language) (file descrizione del dispositivo per i dispositivi Sercos) messo a disposizione dal fornitore del dispositivo. Il file SDDML è un file di descrizione del dispositivo per i dispositivi Sercos.

Ci sono due tipi di dispositivi Sercos con i profili di I/O generici disponibili:

oDispositivi di I/O a blocco

Un dispositivo di I/O a blocco è un insieme preassemblato che consiste di un'interfaccia bus e di un modulo di I/O.

oDispositivi di I/O modulari

I dispositivi di I/O modulari sono moduli di I/O che possono essere collegati a un'interfaccia bus.

Integrazione in EcoStruxure Machine Expert

Per integrare i dispositivi Sercos di fornitori di terze parti nel sistema di programmazione procedere come segue:

Passo

Azione

1

Dalla barra del menu selezionare Strumenti > Repository dispositivi.

Risultato: si apre la finestra di dialogo Repository dispositivi.

2

Fare clic sul pulsante Installa nella finestra di dialogo Repository dispositivi.

Risultato: si apre la finestra di dialogo Installare la descrizione del dispositivo.

3

Selezionare il tipo di file SERCOS III I/O device descriptions (*.xml) e sfogliare il file di sistema alla ricerca del file SDDML da aprire.

4

Selezionare il file SDDML e fare clic su Apri.

Risultato: il file SDDML è convertito e importato in un formato file compatibile per EcoStruxure Machine Expert.

NOTA: Se il file selezionato SDDML non è compatibile o se il dispositivo Sercos del fornitore di terze parti non sta usando un tipo FSP (Function Specific Profile), viene allora visualizzato un messaggio di diagnostica corrispondente nella vista Messaggi .

Verifica dell'integrazione

Per verificare che un dispositivo Sercos con un profilo di I/O generico è stato integrato nel sistema di programmazione, procedere come segue:

Passo

Azione

1

Dalla barra del menu selezionare Strumenti > Repository dispositivi.

Risultato: si apre la finestra di dialogo Repository dispositivi.

2

Nella struttura ad albero Descrizioni di dispositivi installati, espandere il nodo Bus di campo > Sercos.

3

Espandere il sottonodoSlave per verificare che le interfacce del bus Sercos che sono state integrate siano presenti nell'elenco.

4

Espandere il sottonodoModulo per verificare che i moduli di I/O Sercos che sono stati integrati siano presenti nell'elenco.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla descrizione della finestra di dialogo Repository dispositivi.