Presentazione della libreria

 

Informazioni generali

Panoramica della libreria

La libreria TeSys island fornisce i blocchi funzione per supportare lo sviluppo di applicazioni e controllare i moduli avatar. I moduli Avatar sono oggetti funzione digitali gestiti dal sistema TeSys island. Viene utilizzata per interagire con dispositivi di potenza e accessori come AIM (Analog Interface Module, modulo interfaccia analogico). I moduli avatar sono configurati sulla TeSys island e l'accoppiatore bus TeSys island (avatar di sistema) gestisce la comunicazione con il controller tramite bus di campo.

I blocchi funzione sono bus di campo indipendenti e non hanno istruzioni logiche. Ingressi e uscite dei blocchi funzione sono collegati all'immagine di processo (dati ciclici) senza modifiche. Ingressi e uscite, che non fanno parte dell'immagine di processo, vengono scambiati tramite metodi di comunicazione aciclica.

La configurazione dell'accoppiatore bus TeSys island e dei moduli avatar è gestita dal DTM (Device Type Manager) TeSys island, integrato nell'ambiente EcoStruxure Machine Expert. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida online della libreria DTM di TeSys Island.

Requisiti di sistema e compatibilità

Componente

Tipo e versione

Software

EcoStruxure Machine Expert V1.1 o successive

Applicazione

oModicon M241 Logic Controller EtherNet/IP e Modbus TCP

oModicon M251 Logic Controller EtherNet/IP e Modbus TCP

oModicon M262 Logic/Motion Controller EtherNet/IP e Modbus TCP

Caratteristiche della libreria

La seguente tabella indica le caratteristiche della libreria:

Caratteristiche

Valore

Titolo della libreria

TeSys island

Società

Schneider Electric

Categoria

Dispositivi

Componente

TeSys - Dispositivi e librerie

Spazio dei nomi predefinito

TeSysI

Attributo del modello del linguaggio

qualified-access-only

Libreria compatibile con le versioni successive

Sì (FCL)

NOTA: Per questa libreria è impostato l'attributo "qualified-access-only". Questo significa che l'accesso alle POU, alle strutture dati, alle enumerazioni e alle costanti deve avvenire utilizzando lo spazio dei nomi della libreria. Lo spazio dei nomi predefinito della libreria è TeSysI.

Considerazioni generali

Sono supportati solo gli indirizzi IP IPv4 per le funzioni di comunicazione fornite con questa libreria.