Per accedere al server Web tramite USB, è possibile scaricare la Connessione accoppiatore bus TM3 SE RNDIS PSX o configurare un'interfaccia Ethernet di USB-RNDIS.
Mediante la Connessione accoppiatore bus TM3 SE RNDIS PSX
È possibile scaricare la Connessione accoppiatore bus TM3 SE RNDIS PSX che crea automaticamente una connessione RNDIS.
Configurazione del link Ethernet virtuale
Seguire questi passaggi per configurare l'interfaccia Ethernet della porta USB-RNDIS:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Collegare il cavo USB al PC e poi all'accoppiatore bus. |
2 |
Aprire il Centro connessioni di rete e condivisione sul PC. |
3 |
Fare clic su Modifica impostazioni scheda > Dispositivo compatibile NDIS remoto > Proprietà. |
4 |
Selezionare Internet Protocol versione 4 (TCP/IPv4). |
5 |
Fare clic su Proprietà. |
6 |
Selezionare Usa il seguente indirizzo IP: oIndirizzo IP: 90.0.0.2 oMaschera di sottorete: 255.0.0.0 |
7 |
Fare clic su OK. |
8 |
Chiudere le Proprietà. |
9 |
Nel browser web, immettere l'indirizzo IP 90.0.0.1. Risultato: viene visualizzato server Web. |