Panoramica generale PCI Sistema TM5
I moduli elettronici di comunicazione sono progettati per la connessione alle gamme Modicon M258 Logic Controller e Modicon LMC058 Motion Controller.
Funzioni dei moduli elettronici di comunicazione
Nella tabella seguente vengono illustrate le caratteristiche dei moduli elettronici di comunicazione.
|
Codice prodotto |
Descrizione |
|---|---|
|
Modulo elettronico di interfaccia TM5, 1 RS232, isolato elettricamente |
|
|
Modulo elettronico di interfaccia TM5, 1 RS485, isolato elettricamente |
|
|
Modulo elettronico d'interfaccia TM5, slave Profibus DP |
NOTA:
Per informazioni sulle regole di compatibilità tra i moduli elettronici di comunicazione PCI e i controller, consultare:
oController Modicon M258 Logic - Guida hardware,
oModicon LMC058 Motion Controller - Guida hardware.
Nella figura seguente viene illustrato un controller con slot PCI:
NOTA: Per ulteriori informazioni sulla compatibilità dei moduli elettronici PCI con riferimenti a controller specifici e altre considerazioni, vedere la Guida hardware specifica del controller in uso.
|
AVVISO |
|
SCARICHE ELETTROSTATICHE |
|
oVerificare che gli slot PCI vuoti siano provvisti degli appositi coperchietti di protezione prima di applicare tensione al controller. oNon toccare il connettore PCI esposto. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Per informazioni dettagliate sull'aggiunta di un modulo, fare riferimento a Inserimento dei moduli elettronici.