全局参数列表 (GPL) 包含供此库中某些组件使用的全局常量。可针对使用了库的每个应用程序,单独编辑参数。必须在引用了库的项目的库管理器中执行修改。
变量 |
数据类型 |
缺省值 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|
Gc_uiMaxNumberOfRowsRead |
UINT |
50 |
4 ... 250 |
指定索引文件中的最大行数(包括必须读取的行)。 注意: 为了降低对控制器存储空间的占用需求,应在索引文件中将这个值调整为所需的行数。 |
Gc_uiMaxExecutionTime |
UINT |
5 |
1 … 120 |
指定上载或下载操作允许的最长执行时间 [s]。 注意: 如果功能块执行超过这个限制,则显示诊断消息。 |