电机中的抱闸用于在禁用了输出级之后保持电机位置。抱闸不是安全措施并且不是常用制动。
使用 SoMachine、SoMachine Motion 或早先版本的 EcoStruxure Machine Expert 创建的应用项目。
将测得的距离或角度转换成电信号的传感器。该信号被驱动器评估,以确定轴(转子)或驱动装置的实际位置。
防护等级是电气设备的标准规范,它描述了针对异物和水进入的防护(例如,IP 20)。
(美国接线规格)用于规定北美地区的接线规格的标准。
为输出级用能量(直流电压)供电的电路。
Date of manufacturing: 产品铭牌上将以日月年格式注明产品制造日期。例如:
31.12.11 即为 2011 年 12 月 31 日
31.12.2011 即为 2011 年 12 月 31 日
电磁兼容性
(Lexium Motion Controller)
(脉冲宽度调制)以可调占空比在关闭和开启之间振荡以产生矩形波形式的快速输出(尽管可以调整它来产生方形波)。
(串行实时通讯系统)用于与以下对象互连的数字控制总线:运动控制、驱动器、I/O、传感器和执行器(用于数字控制机器和系统)。这是标准化且开放的控制器到智能数字设备接口,旨在用于标准化闭合回路实时数据的高速串行通讯。