示例

 

示例

一般提示

这些示例展示了该产品的某些典型的使用情况。这些示例旨在进行概况说明,并未展现出完整的接线图。

本文所述的示例仅供参考。一般来讲,它们有助于您理解如何开发、测试、调试和整合与您控制系统中的自主设计相关的设备的应用逻辑以及/或者设备接线。这些示例并不旨在直接用于作为机器或流程的一部分的产品上。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

在未对整个应用程序进行全面测试的情况下,机器或流程中不得使用“示例”中的任何接线信息、编程或配置逻辑、或参数值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

如要使用本产品所含有的安全功能 STO,需进行谨慎设计。有关安全功能STO的更多信息,请参见章节安全功能 STO(“安全断开扭矩”)

现场总线操作的示例

通过 SERCOS 3 进行控制。

接线示例

G-SE-0057006.1.gif-high.gif

 

1   急停

2   调试使用的配件