HSC 的输出是与计数器值进行比较的阈值关联的反射输出,具体取决于 HSC 的配置。反射输出可以在开启或关闭之间切换,具体取决于使用阈值配置的关系。
ARRAY 元素的简称。
循环扫描时间具有用户指定的固定持续时间(时间间隔)。如果当前的扫描时间比循环扫描时间短,则控制器会等到该循环扫描时间过去之后再启动新扫描。
(扩展输入/输出模块)用于将其他 I/O 添加到本体控制器的数字量或模拟量模块。
以指令列表语言编写的程序,包括由控制器按顺序执行的一系列基于文本的指令。每个指令均包括一个行号、一个指令代码和一个操作数(请参阅 IEC 61131-3)。
(数字量输入/输出)电子模块上与数据表位直接对应的单独电路连接。数据表位用于存储 I/O 电路上的信号值。它可以对 I/O 值进行控制逻辑数字访问。
包含若干个功能和/或设备。
控制器程序指令的图形表示,其中包括控制器按顺序执行的一系列梯级中的触点、线圈和块符号(请参阅 IEC 61131-3)。
(端子排)安装在电子模块中的组件,用于在控制器和现场设备之间提供电气连接。
共享一个公用数据路径和通讯协议的各种互联设备系统。
同一参考中 5 个不可分割的模拟量和/或数字量 I/O 电子模块。
包括子组件(如传送带和转盘等)的机器的一部分。
一种基于功能块图语言的图形编程语言(IEC61131-3 标准的扩展),工作原理与流程图类似。但是,不可以使用网络并对图形元素进行任意定位,允许反馈回路。每个功能块的输入位于左侧,输出位于右侧。可以将功能块输出链接到其他功能块的输入以创建复合表达式。
一个系统内硬件组件的布局和互连以及硬件和软件的参数,可决定系统的运行特性。
项目文件包含有关项目的开发人员和目的、目标可编程控制器和关联扩展模块的配置、程序的源代码、符号和注释的信息,以及所有其他相关信息。
(连续功能图)一种基于功能块图语言的图形编程语言(IEC 61131-3 标准的扩展),工作原理与流程图类似。但是,不可以使用网络并对图形元素进行任意定位,允许反馈回路。每个功能块的输入位于左侧,输出位于右侧。可以将功能块输出链接到其他功能块的输入以创建复合表达式。
(direct on line starter) 直接在线启动器是最简单的启动器形式,它通过三相接触器将电机直接连接到电源。直接在线启动器通常由接触器、断路器和过载继电器组成,以防发生任何损坏。
(device type manager) 分为两个类别:
o连接到现场设备配置组件的设备 DTMs。
o连接到软件通讯组件的 CommDTMs。
DTM 提供了用于访问设备参数,以及配置、操作和诊断设备的统一结构。从用于设置设备参数的简单图形用户界面到用于诊断和维护目的而执行复杂实时计算的高度复杂的应用程序都属于 DTMs。
(功能块图)控制系统的 IEC 61131-3 标准所支持的五种逻辑或控制语言中的其中一种语言。功能块图是面向图形的编程语言。它可以与一系列网络搭配使用,其中每个网络包含一个框和连接线路的图形结构,该图形结构表示逻辑或算术表达式、功能块的调用、跳转或返回指令。
用于频率低于 3 MHz 的电子信号的矩形连接器,符合 IEC 60807-2。
工业自动化设备的 3 部分标准的第 3 部分。IEC 61131-3 针对控制器编程语言,并定义了两个图形编程语言和两个文本编程语言标准。图形编程语言既是梯形图语言又是功能块图语言。文本编程语言包括结构化文本和指令列表。
定义了有线IEEE的物理层以及数据链路层的介质访问控制子层的 Ethernet 标准集合。
(指令列表)以某种语言编写的程序,包括由控制器按顺序执行的一系列基于文本的指令。每个指令均包括一个行号、一个指令代码和一个操作数(请参阅 IEC 61131-3)。
(梯形图)控制器程序指令的图形表示,其中包括控制器按顺序执行的一系列梯级中的触点、线圈和块符号(请参阅 IEC 61131-3)。
(常开)在执行器不活动(未通电)时打开并在执行器活动(通电)时关闭的触点对。
(优化端子块)用于 STB I/O 分布式模块环境中。
用于为Ethernet定义的网络电缆的 8 针连接器的标准类型。
(顺序功能图)一种包括具有关联操作的步骤、具有相关联逻辑条件的转换,以及步骤和转换之间的定向链接的语言。(SFC 标准已在 IEC 848 中定义。符合 IEC 61131-3。)
(串行同步接口)用于相对和绝对测量系统(如编码器)的通用接口。
(结构化文本)一种包括复杂的语句和嵌套指令(如迭代循环、条件执行或功能)的语言。ST 符合 IEC 61131-3
(薄膜传输) 许多HMI 显示设备(也成为主动矩阵)所采用的一种技术。