ETEST 菜单
ETEST 命令
概述
ETEST 菜单提供用于管理 ETEST 功能的命令。
ETEST 是一款 framework,用于通过 EcoStruxure Machine Expert 对单元进行自动程序代码测试。
自动测试有助于检查所实现的功能是否正确。每次修改程序代码后,都执行单元测试,这有助于改善质量。ETEST framework 有助于简化对可重复使用的测试执行定义和执行。
有关 Logic Builder 的 ETEST framework 的详细描述,请参阅 ETEST 用户指南。