安装设备

 

集成Sercos来自第三方供应商的设备

简介

通过设备库对话框,您可以在编程系统中集成具有通用 I/O 配置的 Sercos 设备。

如要安装该 Sercos 设备,则需要用到设备供应商提供的 SDDML(Sercos 设备描述标记语言)文件(Sercos 设备的设备描述文件)。SDDML 文件是 Sercos 设备的设备描述文件。

具有通用 I/O 配置的 Sercos 设备有两种可用类型:

o组件 I/O 设备

组件 I/O 设备是包含总线接口和 I/O 模块的预组装好的组件。

o模块化 I/O 设备

模块化 I/O 设备是可以连接到总线接口的 I/O 模块。

集成到 EcoStruxure Machine Expert 中

按照以下操作来将来自第三方供应商的 Sercos 设备集成到编程系统中:

步骤

动作

1

从菜单栏中选择工具 > 设备库...

结果:随即打开设备库对话框。

2

单击设备库对话框中的安装...按钮。

结果:随即打开安装设备描述对话框。

3

选择文件类型 SERCOS III I/O device descriptions (*.xml),然后在文件系统中浏览至要打开的 SDDML 文件。

4

选择 SDDML 文件,然后单击打开

结果:SDDML 文件被转换成 EcoStruxure Machine Expert 的兼容文件格式并导入。

注意: 如果所选择的 SDDML 文件不兼容,或者如果第三方供应商的 Sercos 设备未使用兼容的 FSP(功能特特定的配置文件)类型,则在消息视图中会指示相应的诊断消息。

集成验证

如要验证具有通用 I/O 配置的 Sercos 设备是否已集成到编程系统中,请执行以下操作:

步骤

动作

1

从菜单栏中选择工具 > 设备库...

结果:随即打开设备库对话框。

2

安装设备描述的树状结构中,展开节点现场总线 > Sercos

3

展开子节点从站,验证列表中的所集成的 Sercos 总线接口是否可用。

4

展开子节点模块,验证列表中的所集成的 Sercos I/O 模块是否可用。

有关更多信息,请参见设备库对话框中的描述。