TeSys island 库提供的功能块用于支持开发应用程序以及控制 avatar 模块。Avatar 模块是由 TeSys island 系统管理的数字功能对象。它用于与电源设备和附件(如 AIM(模拟量接口模块))交互。avatar 模块在 TeSys island 上组态,TeSys island 总线耦合器(系统 avatar)管理与控制器之间的通过现场总线进行的通讯。
功能块不受现场总线影响,没有逻辑指令。功能块的输入和输出在无需任何修改的情况下链接到过程映像(循环数据)。不属于过程映像组成部分的输入和输出通过非循环通讯方法执行交换。
TeSys island 总线耦合器和 avatar 模块的配置由 TeSys island DTM(设备类型管理器)管理,该 DTM 集成在 EcoStruxure Machine Expert 环境中。有关更多信息,请参阅 TeSys island DTM 库在线帮助。
组件 |
型号和版本 |
---|---|
软件 |
EcoStruxure Machine ExpertV1.1或更高版本 |
控制器 |
oModicon M241 Logic Controller EtherNet/IP 和 Modbus TCP oModicon M251 Logic Controller EtherNet/IP 和 Modbus TCP oModicon M262 Logic/Motion Controller EtherNet/IP 和 Modbus TCP |
下表说明了库的特性:
特性 |
值 |
---|---|
库标题 |
TeSys island |
公司 |
Schneider Electric |
类别 |
Devices |
组件 |
TeSys - Devices and Libraries |
缺省命名空间 |
TeSysI |
语言模型属性 |
|
向上兼容库 |
是 (FCL) |
注意: 对于此库,设置“仅限定访问”。这意味着 POU、数据结构、枚举和常量必须通过使用库的命名空间进行访问。此库的缺省命名空间是 TeSysI。
此库的通讯功能仅支持 IPv4 IP 地址。