全局参数列表

 

全局参数列表 (GPL)

概述

类型:

全局参数

适用的版本:

3.0.1.0

描述

全局参数列表 (GPL) 包含供此库中过滤功能块使用的全局常量。可针对使用了库的每个应用程序,单独编辑参数。必须在引用了库的项目的库管理器中执行修改。

全局参数

变量

数据类型

缺省值

范围

描述

Gc_uiMaxAvgeSmpl

UINT

100

100... 1000

i_uiSmplCnt 输入计数的最大采样数