下图显示 WORD_AS_DWORD 功能块的引脚图:
WORD_AS_DWORD 功能块将数据类型为 WORD 的两个输入值合并为类型为 DWORD 的单一输出。
高位字输入 i_wHigh 向左移动 4 个半字节并添加低位字输入 i_wLow 以得到一个双字输出 q_dwOput。
下表描述了 WORD_AS_DWORD 功能块的输入引脚:
输入 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
i_wLow |
WORD |
低位字输入值 范围:0...65535 |
i_wHigh |
WORD |
高位字输入值 范围:0...65535 |
下表描述了 WORD_AS_DWORD 功能块的输出引脚:
输出 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
q_dwOput |
DWORD |
输出双字值 范围:0...4294967295 |