根据 IEC 标准,%MW 表示存储器字寄存器(例如,存储器字类型的语言对象)。
拥有一个输入和返回一个直接结果的编程单元。但是,与 FBs 不同,它通过其名称(而不是通过实例)直接调用、不具备从一个调用到下一个调用的持久状态且可以用作其他编程表达式中的操作数。
示例:布尔 (AND) 操作符、计算、转换 (BYTE_TO_INT)
拥有一个或多个输入并返回一个或多个输出的编程单元。FBs 通过实例(具有专用名称和变量的功能块副本)进行调用,且每个实例在从一个调用到另一个调用会保持原有状态(输出和内部变量)。
示例:定时器、计数器
(最低有效位/字节)在传统的十六进制或二进制表示法中,它是数字、地址或字段的一部分,作为最右侧的单值写入。
(最高有效位/字节)在传统的十六进制或二进制表示法中,是数字、地址或字段的一部分,作为最左侧的单值写入。
(比例、积分、微分)广泛用于工业控制系统的通用控制回路反馈机制(控制器)。
(脉冲宽度调制)以可调占空比在关闭和开启之间振荡以产生矩形波形式的快速输出(尽管可以调整它来产生方形波)。