在使用 EcoStruxure Machine Expert 将调制解调器添加到串行线路管理器后,modem 库会自动包含在您的程序中。一旦添加了该库,您就可以在任一应用程序的 POU 中使用特定于调制解调器的功能块。
此表列出了串行线路管理器及其兼容功能:
| 串行线路管理器 | 透明通讯 | SMS | 
|---|---|---|
| ASCII | PSTN 或 GSM 调制解调器 | 具有特定 ASCII 配置的 GSM 调制解调器 SR2MOD03 | 
| Modbus | PSTN 或 GSM 调制解调器 | 否 | 
| EcoStruxure Machine Expert | 在未建立连接时,使用可以忽略协议帧的调制解调器。(使用 TDW33 PSTN 调制解调器。) | 否 | 
| 步骤 | 操作 | 
|---|---|
| 1 | 将相应的管理器添加到串行线路。(有关详细信息,请参考控制器的编程手册。) | 
| 2 | 针对所需的任何透明通讯配置管理器。 | 
| 3 | SMS 功能需要使用 ASCII 管理器。建议根据超时(而不是与结束字符和帧长度)设置帧结尾检测。(请参考下图。) | 
 
  
将所选调制解调器添加到在添加设备对话框中配置的串行线路管理器中:
 
  
调制解调器会显示在设备树中,位于该串行线路管理器之下:
 
  
双击调制解调器打开设备编辑器:
 
  
在“配置”视图中,缺省情况下设置 Hayes Reset Command 字符串。
对于受 Schneider Electric 支持的 SR2MOD01 和 TDW33 调制解调器,此默认命令字符串被设置用于以下串行线路配置:
波特率 19 200
奇偶校验 无
数据位 8
停止位 1
如果采用不同的串行线路配置,则必须对该命令字符串进行相应修改。
注意: Hayes Reset Command 是调制解调器初始化字符串,由称为 Hayes ("AT") 命令的一系列命令组成。在应用程序配置期间(即在控制器通电、应用程序下载以及热复位命令或冷复位命令之后),此字符串会在串行线路上进行发送。如果调制解调器回复确定,那么连接的调制解调器会在无错状态下(绿色),在在线模式下出现在“设备”树中。否则,它显示为一个检测到的错误(红色三角形)。
注意: 调制解调器可能需要几秒钟才能准备就绪。