固件 表示控制器上的操作系统。
总线基板 是一种安装设备,用于将电子模块固定在 DIN 导轨上并将其连接到 M258 和 LMC058 控制器的 TM5 总线。每个总线基板将 TM5 数据延展到电源总线和 24 Vdc I/O 电源段。电子模块通过基板总线上的插入点添加到 TM5 系统。基板总线还为端子块提供关节点。
控制器(或“可编程逻辑控制器”、“可编程控制器”)用于工业流程的自动化。
热插拔 是在系统保持运行的情况下相同类型的组件之间的更换。在更换了新组件后,它会自动投入运行。
在可编程控制器系统中,大多数电子模块直接与机器/过程的传感器、执行器和外部设备交互。此电子模块是安装在总线基板中的组件,用于在控制器和现场设备之间提供电气连接。提供具有多种信号电平和功能的电子模块。(某些电子模块不是 I/O 接口,其中包括配电模块和发射器/接收器模块。)
袖珍 I/O 模块是同一参考中 5 个不可分离的模拟和/或数字 I/O 电子模块。
配置 包括系统内硬件组件的布局和互连以及硬件和软件的选择,可决定系统的运行特性。
CANopen 是一种开放的工业标准通讯协议和设备配置文件规范。
加拿大标准协会 定义并维护危险环境中的工业电子设备标准。
清除发送 是一种数据传输信号,确认来自传输站的 RDS 信号。
输入/输出
发光二极管,是在通电时发亮的指示灯。
外设组件互连 是用于连接外设的工业标准总线。
配电模块 将 AC 或 DC 现场电源分配到 I/O 模块集群。
RS-232(也称为 EIA RS-232C 或 V.24)是标准类型的串行通讯总线(基于三条导线)。
请求发送 是一种数据传输信号,由目标节点的 CTS 信号确认。
Underwriters laboratories 是从事产品测试和安全认证的美国机构。