Konvention: Grenzwert Anzahl der Pins (Ausgang)

Benutzerbeschreibung

Die Anzahl der Ausgangsvariablen (VAR_OUTPUT) sollte innerhalb eines von Ihrer Organisation festgelegten Grenzbereichs liegen. Weitere Informationen finden Sie in den Handbüchern zum Codierungsstil.

Die Verwendung eines Funktionsbausteins mit zu vielen Pins wirkt sich auf die Lesbarkeit aus (bei grafischen Programmiersprachen könnte der Grenzwert bei etwa 10 liegen).

Wenn mehr Eingangs-, Ausgangs- oder Eingangs-/Ausgangsvariablen erforderlich sind, sollte die Anzahl der Pins (Eingangs-, Ausgangs-, Eingangs-/Ausgangsvariablen) von POUs reduziert werden, indem eine Struktur zur Gruppierung einiger Eingangs-, Ausgangs- oder Eingangs-/Ausgangsvariablen eingeführt wird.