Problembehandlung

 

Fehlerbehebung

Übersicht

Funktionsstörung

Mögliche Ursache

Lösung

Sensor überfahren.

Fehler im Sensor.

Justieren oder ersetzen Sie die Sensoren. Weitere Informationen erhalten Sie unter Austausch der Sensoren.

Fehler in der Steuerung.

Prüfen Sie die Steuerung.

Motorlast steigt an, Steuerung schaltet wegen Überlast aus.

Kugelumlaufspindel, Kugellager oder Riemenvorgelege unter mechanischer Spannung.

Wenden Sie sich an Ihren Schneider Electric-Ansprechpartner.

Geräusche und Vibrationen.

Zu hohe Geschwindigkeit.

Reduzieren Sie die Geschwindigkeit.

Schmierstoffmangel (bei Geräuschentwicklung).

Schmieren Sie die Lexium EAC1-Serie nach. Weitere Informationen erhalten Sie unter Schmierung.

Kugelumlaufspindel, Gleitlager und/oder Kugellager der Kolbenstange sind abgenutzt oder weisen Spiel auf.

Prüfen Sie die Kolbenstange. Für weitere Informationen siehe Prüfung der Kolbenstange.

Zahnriemen.

Wenden Sie PTFE-Spray auf den Zahnriemen an.

Umgebungsbedingungen.

Überprüfen Sie die Umgebungsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie unter Umgebungsbedingungen.

Die Kolbenstange hat Spiel und wird ungenau positioniert.

Spiel an der Kugelumlaufspindel.

Wenden Sie sich an Ihren Schneider Electric-Ansprechpartner.

Zahnriemen, Elastomerkupplung oder Befestigungsset abgenutzt oder beschädigt.

Wechseln Sie den Zahnriemen, die Elastomerkupplung oder den Befestigungsset aus. Weitere Informationen finden Sie unter Austausch des Zahnriemens oder Austausch der Elastomerkupplung oder des Befestigungssets.