Typ: |
Methode |
Verfügbar ab: |
V2.14.0.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Dieses Kapitel enthält folgende Informationen:
Durch Aufruf der Methode können die Parameter des konfigurierten Roboters ausgelesen werden.
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer Ausgang für die Diagnose. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen zum Diagnosezustand gibt. |
q_stData |
Auslesen der Daten des konfigurierten Lexium P Robot. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
Ok |
0 |
OK |
ExecutionAborted |
RobotNotInitialized |
89 |
Der Roboter ist nicht initialisiert. |
Aufzählungsname: |
Ok |
Aufzählungswert: |
0 |
Wortlaut der Meldung: |
Ok |
Das Auslesen der Parameter des konfigurierten Roboters war erfolgreich.
Enumerationsname: |
RobotNotInitialized |
Enumerationswert: |
89 |
Klartext: |
Der Roboter ist nicht initialisiert. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Das Auslesen des Parameters war nicht erfolgreich. |
Der Roboter ist nicht initialisiert. |
Stellen Sie sicher, dass der Roboter erfolgreich initialisiert wurde. |