Typ |
EF |
Offline bearbeitbar |
Ja |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
OnBoard I/O |
Tracebar |
– |
Der Parameter beeinflusst das Rücksetzen der OnBoard I/O-Ausgänge. Der Wert muss offline konfiguriert werden. Im Fall eines Rücksetzens oder eines Downloadens der Projekte wird die Einstellung verwendet, die im Boot-Projekt gespeichert wurde.
D. h. eine Onlineänderung des Parameters IOReset wird bei den Aktionen Reset warm, Reset kalt und Download verworfen.
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
kein Reset / 0 |
DINT |
Die Ausgänge werden nach dem Downloaden des Programms nicht zurückgesetzt. |
nach Download / 1 |
DINT |
Die Ausgänge werden nach dem Downloaden des Programms zurückgesetzt. |
Nach Download oder Prg.- Reset / 2 |
DINT |
Die Ausgänge werden nach einem Downloaden oder einem Rücksetzen des Programms zurückgesetzt. |
nach Download, Prg. Reset oder Prg. Stopp / 3 |
DINT |
Die Ausgänge werden nach einem Downloaden, einem Rücksetzen oder einem Anhalten des Programms zurückgesetzt. |
Siehe auch ...
oResetValue