Typ |
EF |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
Maschinen-Encoder-Eingang |
Tracebar |
Ja |
|
UNBEABSICHTIGTE BEWEGUNG DES MOTORS: UNGÜLTIGE PARAMETRIERUNG ODER FALSCH BERECHNETE MOTORKOMMUTIERUNG |
oVerwenden Sie diese Funktion nur, wenn Sie über Personal mit entsprechend technischer Qualifikation und angemessener Schulung verfügen, das mit den potenziellen Folgen der Verwendung vertraut ist. oBei der Inbetriebnahme dürfen sich keine Personen im Betriebsbereich aufhalten. oStellen Sie sicher, dass die Parameter EncoderGearOut und EncoderGearIn der mechanischen Übertragung zwischen Motor und Geber entsprechen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die Parameter EncoderGearIn/EncoderGearOut beschreiben einen Getriebefaktor zwischen Motor und Geber. Dieser Getriebefaktor kann unterschiedlich sein zum Getriebefaktor zwischen Motor und Last (Parameter GearIn / GearOut).
Der Parameter EncoderGearOut verweist auf die Anzahl der Zähne („teeth“) auf Maschinengeberseite.
HINWEIS: Änderungen am Parameter werden nur während des Sercos Phasenhochlaufs (Kommunikationsphase 0 => Kommunikationsphase 4) angewendet.