Die hier hexadezimal aufgelisteten Diagnose-Codes werden als WORD-Datentyp am DiagCode-Ausgang des Funktionsbausteins ausgegeben.
Code (hex) |
Beschreibung |
Status |
Abhilfe-Möglichkeiten |
---|---|---|---|
0000 |
Der Funktionsbaustein ist nicht aktiv. Der Activate-Eingang ist FALSE. Je nach Beschaltung von Activate kann der nicht aktive Funktionsbaustein auch auf einen Fehler in der angeschlossenen Peripherie hinweisen. |
Leerlauf |
Aktivieren Sie den Funktionsbaustein, indem Sie Activate auf TRUE steuern. Beheben Sie den Fehler in der Peripherie gemäß der Gerätebeschreibung. |
8000 |
Alle angeforderten Sicherheitsfunktionen haben ihren funktional definierten sicheren Zustand erreicht. Ausgang S_AllReqFuncActive = SAFETRUE. Ausgang S_NotErrFUNC = SAFETRUE zeigt an, dass im Safety-Modul kein Fehler aufgetreten ist. Die entsprechenden Ausgänge S_*_SafetyActive zeigen den Wert SAFETRUE und damit jede aktivierte Sicherheitsfunktion an. |
Sicherer Zustand |
Keine Maßnahme erforderlich. |
8001 |
Der Funktionsbaustein ist aktiv, aber das Safety-Modul ist nicht betriebsbereit. Das Status-Bit 22 ('Betriebsbereitschaft') im Status-Word, das aus dem Safety-Modul gelesen wurde (SPDO-Mapping) und am Bausteinausgang AxisStatus anliegt, ist FALSE. |
Initialisierung |
Starten Sie das Safety-Modul. |
8002 |
Das Safety-Modul ist betriebsbereit. Das Status-Bit 22 ('Betriebsbereitschaft') im Status-Word, das aus dem Safety-Modul gelesen wurde (SPDO-Mapping) und am Bausteinausgang AxisStatus anliegt, ist TRUE.
Zumindest wird Maximalgeschwindigkeit gemäß dem SMS-Parameterwert |
Betriebsbereit |
Keine Maßnahme erforderlich. |
8003 |
Das Status-Bit 22 ('Betriebsbereitschaft') im Status-Word, das aus dem Safety-Modul gelesen wurde (SPDO-Mapping) und am Bausteinausgang AxisStatus anliegt, ist TRUE. Mindestens eine Sicherheitsfunktion wird an den Bausteineingängen angefordert, aber die angeforderten Sicherheitsfunktionen wurden noch nicht aktiviert (Aktivierungsvorgang läuft, t1 oder t2 sind noch nicht abgelaufen). Es wurde kein Fehler erkannt, da keiner der aktuell überwachten Grenzwerte überschritten wurde. |
Warten auf die Bestätigung von Seiten des Safety-Moduls, dass die angeforderte Sicherheitsfunkton korrekt aktiviert wurde. |
Keine Maßnahme erforderlich. |
C000 |
Es wurde ein Fehler erkannt. Ausgang S_NotErrFUNC = SAFEFALSE. |
Funktional sicherer Zustand |
|
C004 |
Der Funktionsbaustein hat ein statisches TRUE-Signal an Reset erkannt. |
Funktional sicherer Zustand |
Überprüfen Sie das Reset-Befehlsgerät und die dazugehörige Verdrahtung. Das Reset-Signal muss den Status FALSE aufweisen. |