Der sicherheitsbezogene Funktionsbaustein wurde entsprechend den in diesem Kapitel genannten Sicherheitsanforderungen (aus anzuwendenden Normen) entwickelt. Alle weiteren Anforderungen aus diesen Normen müssen Sie bei der Umsetzung der Sicherheitsfunktion beachten.
Im Folgenden ist aufgeführt, wie entweder der Funktionsbaustein Anforderungen aus den Normen erfüllt oder welche Maßnahmen Sie zur Erfüllung der Anforderungen aus den Normen ergreifen müssen.
Normen |
Kontext/Anforderung |
Realisierung |
---|---|---|
EN ISO 12100-2 |
Anlauf nach Ausfall der Versorgungsspannung/Spontaner Wiederanlauf |
Der Funktionsbaustein unterstützt eine Anlaufsperre und eine Wiederanlaufsperre des Funktionsbausteins nach
Planen und realisieren Sie eigenverantwortlich das Anlaufverhalten entsprechend Ihrer Risikoanalyse. Um einen unbeabsichtigten Anlauf zu verhindern, ist gegebenenfalls ein zusätzlicher Funktionsstart nach dem Rücksetzen der Sicherheitsfunktion erforderlich. Dies hängt sowohl von den Ergebnissen der Risikoanalyse, als auch vom Signalpfad des Reset-Signals ab. |
EN ISO 13849-1 |
Manuelle Rückstelleinrichtung |
Eingang Reset unterstützt die Funktion einer manuellen Rückstelleinrichtung.
HINWEIS:
Abweichend von der Norm ISO 13849-1 erfolgt das Rücksetzen nicht wie dort gefordert durch eine negative (fallende) sondern durch eine positive (steigende) Flanke. |
ISO 13850 |
Zwangsöffnung |
Verwenden Sie nur geprüfte Befehlsgeräte gemäß der Norm ISO 13850. |
ISO 13850 |
Benutzung von Drähten und Seilen als Stellteile |
Realisieren Sie eigenverantwortlich die Anforderungen der Norm unter Berücksichtigung der von Ihnen durchgeführten Risikoanalyse. |
EN 60204 |
Maschinensicherheit |
Der Funktionsbaustein führt die Stopp-Kategorien 0, 1 und 2 aus. |
IEC 61800-5-2 |
Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl - Teil 5-2: Anforderungen an die Sicherheit - Funktionale Sicherheit |
Überwachung der Sicherheitsfunkton gemäß Abschnitt ...
|