Zustandsgesteuerte Eingänge für den NO-Kanal und NC-Kanal des angeschlossenen zweikanaligen Schalters oder Sensors.
S_ChannelNC = Channel_Normally Closed
S_ChannelNO = Channel_Normally Open
Datentyp: SAFEBOOL
Anfangswert: SAFEFALSE
Um Ausgang S_AntivalentOut auf SAFETRUE zu steuern, muss Eingang S_ChannelNC = SAFETRUE sein und Eingang S_ChannelNO = SAFEFALSE (unter Berücksichtigung der eingestellten Diskrepanzzeit DiscrepancyTime beim Zustandswechsel).
Verschaltung: Verschalten Sie diese Eingänge mit dem an der Sicherheitssteuerung angeschlossenen zweikanaligen Schalter oder Sensor. Konstante SAFETRUE- oder SAFEFALSE-Werte sind nicht erlaubt.
Arbeitsstromprinzip: Verschalten Sie S_ChannelNC mit dem Signal eines Schließerkontaktes und S_ChannelNO mit dem Signal eines Öffnerkontakts, wenn Sie bei betätigten Kontakten ein SAFETRUE am Ausgang S_AntivalentOut haben möchten.
Ruhestromprinzip: Verschalten Sie S_ChannelNC mit dem Signal eines Öffnerkontaktes und S_ChannelNO mit dem Signal eines Schließerkontakts, wenn Sie bei betätigten Kontakten ein SAFETRUE am Ausgang S_AntivalentOut haben möchten.
Beide Eingänge S_ChannelNC und S_ChannelNO müssen immer mit einer unterschiedlichen Kontaktart beschaltet werden (entweder Öffner oder Schließer).
|
Wert |
Beschreibung |
|---|---|
|
S_ChannelNC = SAFETRUE S_ChannelNO = SAFEFALSE |
Wenn innerhalb der eingestellten Diskrepanzzeit DiscrepancyTime Eingang S_ChannelNC auf SAFETRUE und Eingang S_ChannelNO auf SAFEFALSE wechseln, wird der Ausgang S_AntivalentOut auf SAFETRUE gesteuert. Ausgang S_AntivalentOut bleibt dann solange SAFETRUE, wie die Eingänge diese Zustände beibehalten. |
|
S_ChannelNC = SAFEFALSE S_ChannelNO = SAFEFALSE Oder S_ChannelNC = SAFETRUE S_ChannelNO = SAFETRUE |
Wenn nach Ablauf der eingestellten Zeit an DiscrepancyTime gleiche Zustände an den Eingängen (S_ChannelNC und S_ChannelNO) anliegen, führt dies zu einer Fehlermeldung (Error = TRUE) und Ausgang S_AntivalentOut wird auf SAFEFALSE gesteuert. |
|
S_ChannelNC = SAFEFALSE S_ChannelNO = SAFETRUE |
Wenn Eingang S_ChannelNC auf SAFEFALSE oder Eingang S_ChannelNO auf SAFETRUE wechselt, wird Ausgang S_AntivalentOut auf SAFEFALSE gesteuert. |
Eine Überschreitung der Diskrepanzzeit liegt vor, wenn nach Ablauf der eingestellten Zeit an DiscrepancyTime gleiche Zustände an den Eingängen (S_ChannelNC und S_ChannelNO) anliegen.
Dies führt zu einer Fehlermeldung (Error = TRUE). Der Funktionsbaustein schaltet in diesem Fall immer in den definierten sicheren Zustand (S_AntivalentOut = SAFEFALSE).