Der Funktionsbaustein wurde entsprechend den in diesem Kapitel genannten Sicherheitsanforderungen (aus anzuwendenden Normen) entwickelt. Alle weiteren Anforderungen aus diesen Normen müssen Sie bei der Umsetzung der Sicherheitsfunktion beachten.
Im Folgenden ist aufgeführt, wie entweder der Funktionsbaustein Anforderungen aus den Normen erfüllt oder welche Maßnahmen Sie zur Erfüllung der Anforderungen aus den Normen ergreifen müssen.
Normen |
Kontext/Anforderung |
Realisierung |
---|---|---|
EN ISO 13849-1 |
Bewährte Sicherheitsprinzipien |
Überwachung von antivalentem Schaltverhalten von zwei Signalen. |
EN ISO 13849-1 |
Fehleraufdeckung für Kat. 3 und Kat. 4 |
Überwachung von antivalentem Schaltverhalten von zwei Signalen. |
Beachten Sie, dass die Querschlussüberwachung nicht vom Funktionsbaustein durchgeführt wird. Diese Überwachung müssen Sie außerhalb dieses Funktionsbausteins im sicherheitsbezogenen Steuerungssystem eigenverantwortlich realisieren.