Eingang MonitoringTime

Vorgabe der maximal zulässigen Reaktionszeit der angeschlossenen Schütze.

Datentyp: TIME

Anfangswert: #0ms

Verschaltung: Verschalten Sie diesen Eingang mit einem Zeitliteral, d.h. mit einer Konstanten des Datentyps TIME.

Nachdem Ausgang S_EDM_Out auf SAFETRUE wechselt, muss das Rückführsignal an den Eingängen S_EDM1 und S_EDM2 innerhalb der hier vorgegebenen Reaktionszeit SAFEFALSE werden. Andernfalls gibt der Funktionsbaustein eine Fehlermeldung aus (Ausgang Error = TRUE) und Ausgang S_EDM_Out nimmt den definierten sicheren Zustand (SAFEFALSE) ein.

Auch das Abschalten der angeschlossenen Schütze wird zeitüberwacht: Wenn Ausgang S_EDM_Out von SAFETRUE auf SAFEFALSE wechselt, erfolgt ebenfalls eine Überwachung des Schaltvorgangs der Schütze. Das Rückführsignal an den Eingängen S_EDM1 und S_EDM2 muss innerhalb der zulässigen Reaktionszeit MonitoringTime SAFETRUE werden.

 WARNUNG

NICHTERFÜLLEN DER SICHERHEITSANFORDERUNGEN

  • Stellen Sie sicher, dass der an MonitoringTime eingestellte Zeitwert Ihrer Risikoanalyse entspricht.

  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Risikoanalyse eine Auswertung für den Fall eines falsch eingestellten Zeitwerts für den Parameter MonitoringTime enthält.

  • Validieren Sie die gesamte Sicherheitsfunktion in Bezug auf den eingestellten Wert an MonitoringTime und prüfen Sie die Applikation sorgfältig.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.