Eingang S_ESPE_In

HINWEIS:

Die überwachte berührungslos wirkende Schutzeinrichtung wird in dieser Dokumentation kurz als BWS bezeichnet.

Dieser zustandsgesteuerte Eingang wertet den Zustand einer mit dem Funktionsbaustein verschalteten BWS aus (z.B. Lichtgitter/Lichtvorhang unterbrochen oder nicht unterbrochen).

Datentyp: SAFEBOOL

Anfangswert: SAFEFALSE

Verschaltung: Verschalten Sie diesen Eingang direkt oder über weitere sicherheitsbezogene Funktionen/Funktionsbausteine mit einem an der Sicherheitssteuerung angeschlossenen BWS. Konstante SAFETRUE- oder SAFEFALSE-Werte sind nicht erlaubt.

Wenn der Funktionsbaustein aktiviert ist (Eingang Activate = TRUE), führen die möglichen Werte an diesem Eingang zu folgendem Bausteinverhalten:

Wert

Beschreibung

SAFETRUE

BWS hat nicht ausgelöst ("Normalbetrieb").

Beachten Sie den Gefahrenhinweis unter dieser Tabelle.

SAFEFALSE

BWS hat ausgelöst (oder die Verdrahtung zur BWS ist unterbrochen oder die BWS ist defekt).

Ausgang S_ESPE_Out wird auf SAFEFALSE gesteuert.

Um das (Wiederanlauf-) Verhalten des Funktionsbausteins nach einem Signalwechsel von SAFEFALSE auf SAFETRUE an Eingang S_ESPE_In zu steuern (d.h. nachdem z.B. das vorher unterbrochene Lichtgitter nicht mehr unterbrochen ist), können Sie optional über S_AutoReset eine Wiederanlaufsperre einstellen.

Wenn keine Anlauf-/Wiederanlaufsperre für den Funktionsbaustein vorgegeben ist, kann der Status SAFETRUE an Eingang S_ESPE_In dazu führen, dass Ausgang S_ESPE_Out sofort auf SAFETRUE steuert.

 WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSSTART

Falls keine Anlauf-/Wiederanlaufsperre vorgegeben ist:

  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Risikoanalyse eine Auswertung für den Fall eines Zustandswechsels an Ausgang S_ESPE_Out nach Anlegen des Status SAFETRUE an Eingang S_ESPE_In enthält.

  • Stellen Sie sicher, dass geeignete Maßnahmen (gemäß zutreffender Sektornormen) getroffen wurden, um Gefährdungen beim Anlegen des Status SAFETRUE an Eingang S_ESPE_In zu verhindern.

  • Verwenden Sie geeignete Sicherheitsverriegelungen, wenn eine Gefahr für Personen und/oder Ausrüstung besteht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Verschaltung der BWS ein- oder zweikanalig?

Unabhängig davon, ob die BWS einkanalig oder zweikanalig an der Sicherheitssteuerung angeschlossen ist, wird Eingang S_ESPE_In nur mit einem Signal der BWS verschaltet.

Bei Verwendung eines zweikanaligen BWS muss das zweikanalige Signal wie folgt ausgewertet oder überwacht werden:

  • Entweder durch einen geeigneten vorgeschalteten Funktionsbaustein, z.B. Funktionsbaustein SF_Equivalent, wenn die BWS zwei Öffnerkontakte besitzt.

  • Oder die Auswertung auf Äquivalenz oder Antivalenz muss im sicherheitsbezogenen Eingangsgerät durchgeführt werden (siehe auch Abschnitt Anwendungsbeispiel).