Die überwachte berührungslos wirkende Schutzeinrichtung wird in dieser Dokumentation kurz als BWS bezeichnet.
Ausgangssignal des Funktionsbausteins (Freigabesignal).
Datentyp: SAFEBOOL
Das Freigabesignal erfolgt in Abhängigkeit vom Status der verschalteten BWS (ausgelöst oder nicht ausgelöst) und eventuell vorgegebener Anlauf-/Wiederanlaufsperren (S_StartReset und S_AutoReset). Weiterhin steuert es die Anforderung der Stopp-Funktion.
Da am Ausgang S_ESPE_Out das Freigabesignal anliegt, wird dieser Ausgang auch als Freigabeausgang bezeichnet.
Verschaltung: Verschalten Sie den Ausgang S_ESPE_Out direkt oder über weitere sicherheitsbezogene Funktionen/Funktionsbausteine mit einer Ausgangsklemme Ihrer Applikation.
Das Freigabesignal darf den Prozess nur dann direkt steuern, wenn dies zu keiner nachteiligen Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktion führen kann.
WARNUNG | |
---|---|
Wert |
Beschreibung |
---|---|
SAFETRUE |
Es wird keine Stopp-Funktion angefordert ("Normalbetrieb"). Dafür müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
|
SAFEFALSE |
Die Stopp-Funktion wird angefordert. Das kann folgende Ursachen haben:
|
Das Risiko eines ungewollten Anlaufs/Wiederanlaufs und/oder einer Manipulation kann durch die Kombination aus einer Stoppanforderung der Sicherheitsanwendung und einem Betriebsstopp der Standard-Anwendung reduziert werden.
WARNUNG | |
---|---|
Das genaue Verhalten des Ausgangs S_ESPE_Out in Abhängigkeit von der Anlauf-/Wiederanlaufsperre beschreibt die folgende Tabelle:
Formalparameter |
Wert |
Aktion |
Anlauf-/Wiederanlaufsperre |
Reset |
Freigabeausgang |
---|---|---|---|---|---|
S_StartReset |
SAFETRUE |
Nach Bausteinaktivierung/Start der Sicherheitssteuerung ist die Anlaufsperre ... |
nicht aktiv |
An Reset ist keine Aktion erforderlich, ... |
- um den Freigabeausgang S_ESPE_Out bei gültiger Eingangssignal-Kombination auf SAFETRUE zu steuern. - um die Anlauf-/Wiederanlaufsperre zu beenden. |
SAFEFALSE |
aktiv |
Reset muss von FALSE auf TRUE gesteuert werden, ... |
|||
S_AutoReset |
SAFETRUE |
Nach Rückkehr des SAFETRUE-Signals am sicherheitsbezogenen Eingang S_ESPE_In ist die Wiederanlaufsperre ... |
nicht aktiv |
An Reset ist keine Aktion erforderlich, ... |
|
SAFEFALSE |
aktiv |
Reset muss von FALSE auf TRUE gesteuert werden, ... |