Dieser Eingang dient zur Vorgabe der Wiederanlaufsperre nach Rückkehr des SAFETRUE-Signals an Eingang S_ESPE_In, d.h. nachdem die Sicherheitsfunktion nicht mehr angefordert ist.
Bei einer aktiven Wiederanlaufsperre befinden sich alle sicherheitsbezogenen Ausgänge des Funktionsbausteins im definierten sicheren Zustand. Dadurch wird ein ungewolltes Wiederanlaufen einer Maschine/Anlage verhindert. Im Fall einer vorgegebenen Wiederanlaufsperre muss diese durch ein Rücksetz-Signal aufgehoben werden, um die Funktion der Maschine/Anlage zu ermöglichen.
Datentyp: SAFEBOOL
Anfangswert: SAFEFALSE
Verschaltung: Verschalten Sie diesen Eingang mit einer Variablen oder Konstanten.
Wenn Activate = TRUE, führen die möglichen Werte an S_AutoReset zu folgendem Bausteinverhalten:
Wert |
Beschreibung |
---|---|
SAFETRUE |
Keine Wiederanlaufsperre des Funktionsbausteins nachdem die Sicherheitsfunktion nicht mehr angefordert ist. Wenn keine Wiederanlaufsperre für den Funktionsbaustein vorgegeben ist, kann der Status SAFETRUE an Eingang S_ESPE_In dazu führen, dass Ausgang S_ESPE_Out sofort auf SAFETRUE steuert.1 |
SAFEFALSE |
Aktive Wiederanlaufsperre des Funktionsbausteins nach einer Rückkehr des SAFETRUE-Signals an Eingang S_ESPE_In (d.h. nachdem die Sicherheitsfunktion nicht mehr angefordert ist). Die Wiederanlaufsperre muss durch ein Rücksetz-Signal (positive Signalflanke) an Eingang Reset manuell aufgehoben werden.2 |
1 |
Wenn keine Wiederanlaufsperre vorgegeben ist, beachten Sie Folgendes: |
WARNUNG | |
---|---|
2 |
Nach Aufhebung der Wiederanlaufsperre kann der Status an Ausgang S_ESPE_Out sofort von SAFEFALSE auf SAFETRUE wechseln, wenn an den anderen Eingängen eine gültige Signalkombination anliegt. |
WARNUNG | |
---|---|
WARNUNG | |
---|---|
WARNUNG | |
---|---|