Diagnose-Codes

Die hier hexadezimal aufgelisteten Diagnose-Codes werden als WORD-Datentyp am DiagCode-Ausgang des Funktionsbausteins ausgegeben.

Code (hex)

Beschreibung

Abhilfe-Möglichlkeiten

0000

Der Funktionsbaustein ist nicht aktiviert. Der Activate-Eingang ist FALSE.

Je nach Beschaltung von Activate kann der nicht aktive Funktionsbaustein auch auf einen Fehler in der angeschlossenen Peripherie hinweisen.

Aktivieren Sie den Funktionsbaustein, indem Sie Activate auf TRUE steuern.

Beheben Sie den Fehler in der Peripherie gemäß der Gerätebeschreibung.

8000

Das NOT-HALT-Befehlsgerät ist nicht betätigt (S_EStopIn = SAFETRUE).

Keine Maßnahme erforderlich.

8001

Der Funktionsbaustein ist aktiviert. Dieser Zustand des Funktionsbausteins ist nach einem Zyklus der Sicherheitssteuerung abgeschlossen.

Keine Maßnahme erforderlich.

8002

Die Anlaufsperre ist mit S_StartReset = SAFEFALSE vorgegeben.

  • Das NOT-HALT-Befehlsgerät ist betätigt (S_EStopIn = SAFEFALSE).

  • oder die Verdrahtung ist fehlerhaft oder unterbrochen

  • oder das mit dem NOT-HALT-Befehlsgerät verschaltete sicherheitsbezogene Gerät ist abgeschaltet oder defekt.

  • Deaktivieren Sie das betätigte NOT-HALT-Befehlsgeräts.

  • Überprüfen Sie im Falle eines nicht betätigten NOT-HALT-Befehlsgerät die Verdrahtung und das mit dem NOT-HALT-Befehlsgerät verschaltete sicherheitsbezogene Gerät.

8003

Das NOT-HALT-Befehlsgerät ist deaktiviert (S_EStopIn = SAFETRUE).

Die Wiederanlaufsperre des Funktionsbausteins ist aktiv.

Führen Sie einen Reset am Funktionsbaustein aus.

8004

Das NOT-HALT-Befehlsgerät ist betätigt (S_EStopIn = SAFEFALSE).

  • Das NOT-HALT-Befehlsgerät ist betätigt (S_EStopIn = SAFEFALSE).

  • oder die Verdrahtung ist fehlerhaft oder unterbrochen

  • oder das mit dem NOT-HALT-Befehlsgerät verschaltete sicherheitsbezogene Gerät ist abgeschaltet oder defekt.

  • Deaktivieren Sie das betätigte NOT-HALT-Befehlsgerät und führen Sie anschließend einen Reset aus, falls S_AutoReset = SAFEFALSE.

  • Überprüfen Sie im Falle eines nicht betätigten NOT-HALT-Befehlsgerät die Verdrahtung und das mit dem NOT-HALT-Befehlsgerät verschaltete sicherheitsbezogene Gerät.

8005

Das NOT-HALT-Befehlsgerät ist wieder deaktiviert. Die Wiederanlaufsperre des Funktionsbausteins ist aktiv (S_AutoReset = SAFEFALSE).

Führen Sie einen Reset am Funktionsbaustein aus.

C001

Während des Wartens auf das Rücksetzsignal wurde am Eingang Reset ein statisches TRUE erkannt.

Voraus gingen die Zustände 8001 » 8002 » 8003. Das bedeutet, C001 kann während der Startphase der NOT-HALT-Applikation, nach der Aktivierung des Funktionsbausteins auftreten.

  • Steuern Sie Reset = FALSE.

  • Prüfen Sie das Reset-Befehlsgerät und dessen Verdrahtung.

C002

Während des Wartens auf das Rücksetzsignal wurde am Eingang Reset ein statisches TRUE erkannt.

Voraus gingen die Zustände 8004 » 8005. Das bedeutet, C002 kann im laufenden Betrieb nach dem Deaktivieren des vorher aktivierten NOT-HALT-Befehlsgeräts auftreten.

  • Steuern Sie Reset = FALSE.

  • Prüfen Sie das Reset-Befehlsgerät und dessen Verdrahtung.