Eingang Reset

Flankengesteuerter Eingang für folgenden Zwecke:

  • Rücksetzen von Fehlermeldungen wenn die Fehlerursache nicht mehr besteht.

  • Manuelles Aufheben einer aktiven Anlauf-/Wiederanlaufsperre (vorgegeben durch S_StartReset und/oder S_AutoReset).

Datentyp: BOOL

Anfangswert: FALSE

Der Reset-Eingang unterstützt die manuelle Rückstellung einer Anlauf- oder Wiederanlaufsperre durch den Bediener (siehe EN ISO 13849-1).

HINWEIS:

Abweichend von der Norm EN ISO 13849-1 erfolgt das Rücksetzen nicht wie dort gefordert durch eine negative (fallende) sondern durch eine positive (steigende) Flanke.

Mittels weiterer Maßnahmen, z.B. eines zusätzlichen Funktionsstopps, können Sie das Risiko eines unerwarteten Anlaufs reduzieren.

Verschaltung: Mit dem Signal eines an der Sicherheitssteuerung angeschlossenen Reset-Tasters (Wert TRUE oder FALSE). Konstante TRUE- oder FALSE-Werte sind nicht erlaubt.

Wert

Beschreibung

FALSE

Das Rücksetzen des Fehlers und Aufheben einer aktiven Anlaufsperre ist nicht angefordert.

Flanke FALSE > TRUE

Das Rücksetzen des Fehlers und Aufheben einer aktiven Anlaufsperre ist angefordert.

Eingang Reset wird vom Funktionsbaustein intern flankenüberwacht. Nur eine positive Signalflanke führt die Rücksetz-Funktion aus. Ein weiteres statisches TRUE-Signal nach einer positiven Signalflanke hat keine Auswirkung.

Das Rücksetzen des Funktionsbausteins durch eine positive Signalflanke an Eingang Reset kann dazu führen, dass Ausgang S_EStopOut sofort auf SAFETRUE steuert (in Abhängigkeit der Zustände an den übrigen Eingängen).

 WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSSTART

  • Berücksichtigen Sie in Ihrer Risikoanalyse die Auswirkungen des Rücksetzens, das durch eine positive Signalflanke an Eingang Reset erfolgt.

  • Stellen Sie sicher, dass geeignete Maßnahmen (gemäß zutreffender Sektornormen) getroffen wurden, um Gefährdungen durch das Rücksetzen zu verhindern.

  • Betreten Sie den Betriebsbereich nicht, wenn das Rücksetzen durchgeführt wird.

  • Stellen Sie sicher, dass keine anderen Personen den Betriebsbereich betreten können, wenn das Rücksetzen durchgeführt wird.

  • Verwenden Sie geeignete Sicherheitsverriegelungen, wenn eine Gefahr für Personen und/oder Ausrüstung besteht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS:

Wenn der Funktionsbaustein eine positive Flanke zum Rücksetzen erwartet (Anlaufsperre aktiv oder Fehlerzustand), wird ein statisches TRUE-Signal an Reset als Fehler gewertet. Steuern Sie in diesem Fall Reset auf FALSE, um den Fehlerzustand zu verlassen.

Wenn weder eine Anlaufsperre, noch eine Wiederanlaufsperre vorgegeben ist (S_StartReset = SAFETRUE und S_AutoReset = SAFETRUE), ist es nicht notwendig, ein manuelles Rücksetz-Signal zu verschalten.

 WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSSTART

  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Risikoanalyse eine Auswertung für den Fall enthält, dass sowohl die Anlaufsperre, als auch die Wiederanlaufsperre deaktiviert ist (S_StartReset = SAFETRUE und S_AutoReset = SAFETRUE).

  • Verwenden Sie geeignete Sicherheitsverriegelungen, wenn eine Gefahr für Personen und/oder Ausrüstung besteht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.