Ausgang für Fehlermeldung.
Datentyp: BOOL
Jede Fehlermeldung (Error = TRUE) führt dazu, dass das Freigabesignal an Ausgang S_EnableSwitchOut auf SAFEFALSE steuert und diesen Zustand beibehält.
Mittels weiterer Maßnahmen, z.B. eines zusätzlichen Funktionsstopps, können Sie das Risiko eines unerwarteten Anlaufs reduzieren.
Um den Fehlerzustand (Error = TRUE) zu verlassen, ist eine positive Signalflanke an Eingang Reset erforderlich. Wurde der Fehlerzustand durch ein statisches TRUE-Signal an Eingang Reset verursacht, muss dieses auf FALSE gesteuert werden, um den Fehlerzustand zu verlassen.1
Der Fehlerzustand des Funktionsbausteins kann nur verlassen werden, wenn die Fehlerursache nicht mehr besteht.
Verschaltung: Bei Bedarf können Sie das Signal (über eine globale I/O-Variable oder über weitere Funktionen/Funktionsbausteine) zur Diagnose nach außen führen.
Wert |
Beschreibung |
---|---|
TRUE |
Der Funktionsbaustein hat einen Fehler erkannt. Das Freigabesignal an Ausgang S_EnableSwitchOut wird SAFEFALSE. |
FALSE |
Der Funktionsbaustein ist entweder nicht aktiviert oder er hat keinen Fehler erkannt. |
1 |
Das Rücksetzen des Fehlers durch Aktivieren des Reset-Tasters kann dazu führen, dass Ausgang S_EnableSwitchOut sofort auf SAFETRUE steuert (abhängig vom Status der übrigen Eingangssignale) |
WARNUNG | |
---|---|