Die hier hexadezimal aufgelisteten Diagnose-Codes werden als WORD-Datentyp am DiagCode-Ausgang des Bausteins ausgegeben.
Code (hex) |
Beschreibung |
Abhilfe-Möglichkeiten |
---|---|---|
0000 |
Der Funktionsbaustein ist nicht aktiviert. Der Activate-Eingang ist FALSE. |
Aktivieren Sie den Funktionsbaustein, indem Sie Activate auf TRUE steuern. |
8000 |
Der definierte sichere Zustand des Betriebsbereichs (Betriebsart) wird über S_SafetyActive = SAFETRUE gemeldet (Sicherheitskreis geschlossen). Der Zustimmschalter ist in Schaltstufe 1 (S_EnableSwitchCh1 und S_EnableSwitchCh3 = SAFETRUE ohne Überschreitung der Diskrepanzzeit und S_EnableSwitchCh2 = SAFEFALSE). Das Freigabesignal S_EnableSwitchOut ist SAFETRUE. |
Keine Maßnahme erforderlich. |
8012 |
Der definierte sichere Zustand des Betriebsbereichs (Betriebsart) wird über S_SafetyActive = SAFETRUE gemeldet (Sicherheitskreis geschlossen). Der Zustimmschalter befindet sich in Schaltstufe 0 (S_EnableSwitchCh1 und S_EnableSwitchCh3 = SAFEFALSE und S_EnableSwitchCh2 = SAFETRUE). Das Freigabesignal S_EnableSwitchOut ist SAFEFALSE. |
Um Ausgang S_EnableSwitchOut auf SAFETRUE zu steuern, muss der Zustimmschalter in Schaltstufe 1 sein (S_EnableSwitchCh1 und S_EnableSwitchCh3 = SAFETRUE ohne Überschreitung der Diskrepanzzeit und S_EnableSwitchCh2 = SAFEFALSE). |
8422 |
Der definierte sichere Zustand des Betriebsbereichs (Betriebsart) wird über S_SafetyActive = SAFETRUE gemeldet (Sicherheitskreis geschlossen). Der Zustimmschalter befindet sich in Schaltstufe 0 (S_EnableSwitchCh1 und S_EnableSwitchCh3 = SAFEFALSE und S_EnableSwitchCh2 = SAFETRUE), nachdem er zuvor in Schaltstufe 2 war (siehe Diagnose-Code 8822 unten). Das Freigabesignal S_EnableSwitchOut ist SAFEFALSE. |
Um Ausgang S_EnableSwitchOut auf SAFETRUE zu steuern, muss der Zustimmschalter in Schaltstufe 1 sein (S_EnableSwitchCh1 und S_EnableSwitchCh3 = SAFETRUE ohne Überschreitung der Diskrepanzzeit und S_EnableSwitchCh2 = SAFEFALSE).
|
8802 |
Der definierte sichere Zustand des Betriebsbereichs (Betriebsart) wird nicht gemeldet: S_SafetyActive = SAFEFALSE. Das Freigabesignal S_EnableSwitchOut ist SAFEFALSE. |
Stellen Sie den definierten sicheren Zustand des Betriebsbereichs her (S_SafetyActive = SAFETRUE). |
8812 |
Der definierte sichere Zustand des Betriebsbereichs (Betriebsart) wird über S_SafetyActive = SAFETRUE gemeldet (Sicherheitskreis geschlossen). Die Stufe des Zustimmschalters wird ausgewertet. Nach einem Programmzyklus der Sicherheitssteuerung wird dieser Status verlassen. Das Freigabesignal S_EnableSwitchOut ist SAFEFALSE. |
Keine Maßnahme erforderlich. |
8822 |
Der definierte sichere Zustand des Betriebsbereichs (Betriebsart) wird über S_SafetyActive = SAFETRUE gemeldet (Sicherheitskreis geschlossen). Der Zustimmschalter befindet sich in Schaltstufe 2 (S_EnableSwitchCh1 und S_EnableSwitchCh3 und S_EnableSwitchCh2 = SAFEFALSE). Das Freigabesignal S_EnableSwitchOut ist SAFEFALSE. |
Um Ausgang S_EnableSwitchOut auf SAFETRUE zu steuern, muss der Zustimmschalter in Schaltstufe 1 sein (S_EnableSwitchCh1 und S_EnableSwitchCh3 = SAFETRUE ohne Überschreitung der Diskrepanzzeit und S_EnableSwitchCh2 = SAFEFALSE).
|
8832 |
Die Signale an S_EnableSwitchCh1 und S_EnableSwitchCh3 werden nicht äquivalent. Damit startet die Diskrepanzzeitmessung. Solange die Diskrepanzzeit nicht abgelaufen ist, werden unterschiedliche Signale an S_EnableSwitchCh1 und S_EnableSwitchCh3 nicht als ungültig angesehen. |
Keine Maßnahme erforderlich. |
C001C011C021 |
Es wurde ein dauerhaftes TRUE an Reset erkannt. |
|
C010 |
Der Zustimmschalter befand sich nicht in Schaltstufe 0 als S_SafetyActive = SAFETRUE gemeldet wurde. |
Der Zustimmschalter muss sich in Schaltstufe 0 befinden (S_EnableSwitchCh1 = SAFEFALSE und S_EnableSwitchCh2 = SAFETRUE und S_EnableSwitchCh3 = SAFEFALSE). |
C030 |
Nach Schaltstufe 2 befindet sich der Zustimmschalter inkorrekterweise in Schaltstufe 1. |
Überprüfen Sie den Zustimmschalter und die Verdrahtung und ersetzen/korrigieren Sie falls notwendig. Der Zustimmschalter muss sich in Schaltstufe 0 befinden (S_EnableSwitchCh1 und S_EnableSwitchCh3 = SAFEFALSE und S_EnableSwitchCh2 = SAFETRUE). Dieser Status kann auch die Folge ungeeigneter Filterzeiten der sicherheitsbezogenen Eingangskanäle sein. Verifizieren Sie, dass die Filterzeitwerte lange genug für Ihre Applikation sind. Detailinformationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Filterzeiten der Eingangskanäle" in der Bausteinübersicht. |
C420 |
Nach Status C010 befindet sich der Zustimmschalter nun in Schaltstufe 0 (S_EnableSwitchCh1 = SAFEFALSE und S_EnableSwitchCh2 = SAFETRUE und S_EnableSwitchCh3 = SAFEFALSE). |
Führen Sie einen Reset aus, wenn die Wiederanlaufsperre aktiv ist (S_AutoReset = SAFEFALSE). |
C440 |
Nach Status C030 (inkorrekte Schaltstufe 1), befindet sich der Zustimmschalter nun in einer korrekten Schaltstufe (0 oder 2). |
Führen Sie einen Reset aus, wenn die Wiederanlaufsperre aktiv ist (S_AutoReset = SAFEFALSE). |
C050 |
Bei Ablauf der Diskrepanzzeit, waren die Signale an S_EnableSwitchCh1 und S_EnableSwitchCh3 nicht äquivalent. |
Kein Reset erforderlich (ResetRequest = FALSE). |
C450 |
Bei Ablauf der Diskrepanzzeit, waren die Signale an S_EnableSwitchCh1 und S_EnableSwitchCh3 nicht äquivalent. |
|