Flankengesteuerter Eingang für folgenden Zwecke:
Rücksetzen von Fehlermeldungen wenn die Fehlerursache nicht mehr besteht.
Manuelles Aufheben einer mit S_AutoReset eingestellten Wiederanlaufsperre (siehe EN ISO 13849-1).
Datentyp: BOOL
Anfangswert: FALSE
Der Reset-Eingang unterstützt die manuelle Aufhebung einer Wiederanlaufsperre durch den Bediener (siehe EN ISO 13849-1).
Abweichend von der Norm EN ISO 13849-1 erfolgt das Rücksetzen nicht wie dort gefordert durch eine negative (fallende) sondern durch eine positive (steigende) Flanke.
Mittels weiterer Maßnahmen, z.B. eines zusätzlichen Funktionsstopps, können Sie das Risiko eines unbeabsichtigten Wiederanlaufs reduzieren.
Verschaltung: Mit dem Signal eines an der Sicherheitssteuerung angeschlossenen Reset-Tasters (Wert TRUE oder FALSE). Konstante TRUE- oder FALSE-Werte sind nicht erlaubt.
WARNUNG | |
---|---|
Wert |
Beschreibung |
---|---|
FALSE |
Das Rücksetzen des Fehlers und Aufheben einer aktiven Wiederanlaufsperre ist nicht angefordert. |
Flanke FALSE > TRUE |
Das Rücksetzen des Fehlers und Aufheben einer aktiven Wiederanlaufsperre ist angefordert. Eingang Reset wird vom Funktionsbaustein intern flankenüberwacht. Nur eine positive Signalflanke führt die Rücksetz-Funktion aus. Ein weiteres statisches TRUE-Signal nach einer positiven Signalflanke hat keine Auswirkung. Beachten Sie den ersten Gefahrenhinweis unter dieser Tabelle. |
Das Rücksetzen des Funktionsbausteins durch eine positive Signalflanke an Eingang Reset kann dazu führen, dass Ausgang S_EnableSwitchOut sofort auf SAFETRUE gesteuert wird (in Abhängigkeit der Zustände an den übrigen Eingängen).
WARNUNG | |
---|---|
Wenn Sie keine Wiederanlaufsperre aktiviert haben (S_AutoReset = SAFETRUE), ist nach der Fehlerbehebung kein manuelles Rücksetzen erforderlich. In einem solchen Fall wird die Fehlermeldung automatisch bestätigt, sobald der Fehler behoben wurde.
WARNUNG | |
---|---|
Wenn der Funktionsbaustein eine positive Flanke zum Rücksetzen erwartet (Wiederanlaufsperre aktiv oder Fehlerzustand), wird ein statisches TRUE-Signal an Reset als Fehler gewertet. Steuern Sie in diesem Fall Reset auf FALSE, um den Fehlerzustand zu verlassen.