Eingang DiscrepancyTime

Vorgabe der zulässigen Diskrepanzzeit für die Überwachung des Schaltvorgangs an den Eingängen S_ChannelA und S_ChannelB.

Datentyp: TIME

Anfangswert: #0ms

Verschaltung: Verschalten Sie diesen Eingang mit einem Zeitliteral, d.h. mit einer Konstanten des Datentyps TIME.

Hintergrund: Bedingt durch mechanische Einflüsse ist eine Toleranz der Signale beim Schaltvorgang von Kontakten möglich. Mit diesem Wert wird die Zeit vorgegeben, innerhalb der Schaltvorgänge an den Eingängen S_ChannelA und S_ChannelB erfolgen müssen, um als gleichzeitig erkannt zu werden. D.h. innerhalb der eingestellten Diskrepanzzeit dürfen beide Eingänge auf SAFETRUE oder SAFEFALSE steuern.

HINWEIS:

Für beide Eingänge wird sowohl das Umschalten von SAFEFALSE auf SAFETRUE als auch das Umschalten von SAFETRUE auf SAFEFALSE überwacht.

 WARNUNG

NICHTERFÜLLEN DER SICHERHEITSANFORDERUNGEN

  • Stellen Sie sicher, dass der an DiscrepancyTime eingestellte Zeitwert Ihrer Risikoanalyse entspricht.

  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Risikoanalyse eine Auswertung für den Fall eines falsch eingestellten Zeitwerts für den Parameter DiscrepancyTime enthält.

  • Validieren Sie die gesamte Sicherheitsfunktion in Bezug auf den eingestellten Wert an DiscrepancyTime und prüfen Sie die Applikation sorgfältig.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.