Eingang Activate

Zustandsgesteuerter Eingang zur Aktivierung des Funktionsbausteins.

Datentyp: BOOL

Anfangswert: FALSE

Verschaltung: Mit Konstante TRUE oder Eingangssignal TRUE/FALSE.

Die Verschaltung des Activate-Eingangs mit einem Eingangssignal ermöglicht das gezielte Abschalten bestimmter Sicherheitsfunktionen, wie z.B. einzelner Bereiche modular aufgebauter Maschinen und Anlagen.

Durch Activate = FALSE wird der Funktionsbaustein deaktiviert. Deaktivierte Funktionsbausteine steuern ihre Ausgänge auf den definierten sicheren Zustand. S_GuardMonitoring = SAFEFALSE und Error = FALSE signalisiert, dass kein Fehler erkannt wurde.

Weitere Informationen:

Anwendungsbeispiele und Hinweise zur Realisierung einer Einzelabschaltung, einer Gruppenabschaltung oder modularer Schutzeinrichtungen mit Hilfe der Bausteinaktivierung finden Sie im Thema "Aktivierung von Funktionsbausteinen".

Wert

Beschreibung

TRUE

Der Funktionsbaustein ist aktiviert, die Eingänge werden ausgewertet und die Ausgänge entsprechend gesteuert.

HINWEIS:

S_StartReset = SAFEFALSE spezifiziert eine Anlaufsperre. Diese ist nach der Bausteinaktivierung und nach dem Start der Sicherheitssteuerung aktiv.

Mit S_AutoReset = SAFEFALSE wird eine Wiederanlaufsperre vorgegeben, die nach Rücknahme der Anforderung der Sicherheitsfunktion aktiv ist.

Beide Sperren werden durch eine Flanke FALSE > TRUE an Eingang Reset aufgehoben.

Nach Aufhebung der aktiven Anlaufsperren kann der Status an Ausgang S_GuardMonitoring sofort von SAFEFALSE auf SAFETRUE wechseln (in Abhängigkeit der übrigen Eingangssignale).

Beachten Sie den Gefahrenhinweis unter dieser Tabelle.

FALSE

Der Funktionsbaustein ist nicht aktiviert. Ausgang S_GuardMonitoring wird auf SAFEFALSE gesteuert.

 WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSSTART

  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Risikoanalyse eine Auswertung für den Fall eines Zustandswechsels an Ausgang S_GuardMonitoring enthält, nachdem der sicherheitsbezogene Funktionsbaustein aktiviert oder die Anlauf-/Wiederanlaufsperre aufgehoben wurde.

  • Stellen Sie sicher, dass geeignete organisatorische Maßnahmen (gemäß zutreffender Sektornormen) getroffen wurden, um Gefährdungen bei der Bausteinaktivierung oder der Aufhebung der Anlauf-/Wiederanlaufsperre zu verhindern.

  • Verwenden Sie geeignete Sicherheitsverriegelungen, wenn eine Gefahr für Personen und/oder Ausrüstung besteht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.