BLINK (FB)

FUNCTION_BLOCK BLINK

Simuliert ein blinkendes Signal (an- und ausschalten mit vorgegebenen Zeiten)

Ein-/Ausgänge:

Gültigkeitsbereich

Name

Typ

Kommentar

Eingang

ENABLE

BOOL

TRUE: Startet das Blinken

FALSE: Stoppt das Blinken, wobei OUT seinen Wert behält

TIMELOW

TIME

Zeit, die OUT auf FALSE gesetzt wird

TIMEHIGH

TIME

Zeit, die OUT auf TRUE gesetzt wird

Ausgang

OUT

BOOL

Ausgangsvariable, startet mit FALSE und schaltet um zwischen TRUE und FALSE mit den vorgegebenen High- und Low-Zeiten

3.5.15.0

© Copyright 2020, CODESYS GmbH