LocalDateTime (FUN)

FUNCTION LocalDateTime : ULINT

Basierend auf den Eingängen uliDateTime und tzTimeZone wird die entsprechende Ortszeit berechnet.

Ein-/Ausgänge:

Gültigkeitsbereich

Name

Typ

Beschreibung

Return

LocalDateTime

ULINT

Die aktuelle Periode und das lokale Datum und die lokale Zeit in Millisekunden seit 1.1.1970 00:00:00.000

Inout Const

tzTimeZone

TimeZone

Zeitzone als Basis für die Berechnung der lokalen Zeit

Eingang

uliDateTime

ULINT

UTC-Zeitstempel in Millisekunden seit 1.1.1970 00:00:00.000

Siehe: IDateTimeProvider.GetDateTime oder GetDateTime

Ausgang

eErrorID

ERROR

ePeriod

PERIOD