STATISTICS_INT (FB)

FUNCTION_BLOCK STATISTICS_INT

Berechnet das Minimum, das Maximum und den Durchschnitt eines Eingangswerts

Die Berechnung wird fortlaufend durchgeführt und kann zurückgesetzt werden um eine neue Berechnung/Statistik zu starten.

Ein-/Ausgänge:

Gültigkeitsbereich

Name

Typ

Initialwert

Kommentar

Eingang

IN

INT

Eingangswert

RESET

BOOL

TRUE: AVG wird auf 0 gesetzt, MN und MX auf die minimal und maximal möglichen ganzzahligen Werte.

Ausgang

MN

INT

32767

Minimaler Wert

MX

INT

-32768

Maximaler Wert

AVG

INT

Durschnittswert