WeekOfYear (FUN)

FUNCTION WeekOfYear : ERROR

Berechnet die entsprechenden Werte der Teile des ISO-Wochendatums, die mit dem Parameter uliDateTime übereinstimmen.

  • WeekOfYear(JoinDateTime(2008, 12, 29, 0, 0, 0, 0)) => uiYear:=2009 , uiWeek:=1, eWeekday:=WEEKDAY.MONDAY

  • WeekOfYear(JoinDateTime(2010, 1, 3, 0, 0, 0, 0)) => uiYear:=2009 , uiWeek:=53, eWeekday:=WEEKDAY.SUNDAY

Siehe: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date

Ein-/Ausgänge:

Gültigkeitsbereich

Name

Typ

Return

WeekOfYear

ERROR

Eingang

uliDateTime

ULINT

Ausgang

uiYear

YEAR

uiWeek

WEEK

eWeekday

WEEKDAY