Der CODESYS Security Agent ist ein Zusatzprodukt für CODESYS. Er erleichtert die Konfiguration und Kontrolle von „Security“-relevanten Aspekten im Entwicklungssystem.
Derzeit können Sie mit dem CODESYS Security Agent Zertifikate des Steuerungsgeräts konfigurieren und erstellen. Nach der Installation enthält die Ansicht Security-Screen im Entwicklungssystem eine weitere Registerkarte Gerät. Damit können Sie eine verschlüsselte Kommunikation mit dem Steuerungsgerät konfigurieren, sowie die Bootapplikation, den Download und Online-Change verschlüsseln.
Eine Beschreibung zu den Security-Standardfunktionen im CODESYS Development System finden Sie in der CODESYS-Hilfe unter den Stichworten "Security", "Verschlüsselung", "Security-Screen".
Siehe auch